结果:找到"800G PAM4 硅光",相关内容702条
  • 800G技术重新定义网络格局
  • 第一批带有800G端口的交换机已上市,因此服务提供商已经可以继续评估机会并规划部署。800G客户端光模块已经推出,支持两个400GE连接或八个100GE连接,并且随着标准的发展,将推出800GE版本。400G的技术发展正在简化向800G的转变,从而实现使用双密度光模块和分支的连接方案。800G交换机端口、光模块和DAC的推出为服务提供商提供了一个重要的机会,无需等待800GE标准即可升级网络性能。IEEE802.3df800G和1.6T工作组的工作以及行业技术的发展将确保未来升级的强大路线图。400G的快速部署表明业界可以快速提供最新的解决方案,并且随着服务提供商扩建和升级其数据中心,它已准...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-27 17:41:00
  • PAM4与硅光技术塑造800G创新
  • 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
  • 为什么要在光通信领域引入硅光?
  • 永不满足的网络带宽需求是数据中心新技术研发的驱动力。在视频应用、云服务、游戏和连接设备数量增长的推动下,网络运营商面临着升级和扩展网络容量,同时尽量减少新硬件增加的压力。虽然硬件升级的重点主要集中在路由器、交换机和服务器等网络设备上,但这些设备之间的光互连在资本支出和运营成本方面都变得越来越重要。光纤链路末端的光模块是光互连性能的关键驱动因素。光模块可将电信号转换为光信号,然后再转换回来。光模块插入网络设备并端接贯穿整个网络物理基础设施的光纤线缆。与充当网络大脑并主要依赖硅基晶体管的ASIC和CPU芯片不同,光模块依赖于激光二极管、光电二极管和光波导等光学元件来操纵和调制光以通过光纤链路传输...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-12 15:51:00
  • 硅光子与CPO共封装技术
  • 上周,我们介绍了硅光应用在数据中心的优势以及现状(回顾前文),今天,我们就来介绍一下,硅光子的重要的技术革新:协同封装光子(co-packagedoptics,CPO)技术。共封装光学(以下简称CPO),英文名为co-packagedoptics或者in-packageoptics,仅仅从这个名字出发,感觉似乎少了点什么,光学和谁封装在一起?其实,这个词后面应该加几个单词,witheletronics或者withASIC,这样就比较好理解了。直白一点讲,就是将光收发器/光引擎和电芯片封装在一起,只保留光口,而不是采用可插拔光模块的形式。而采用硅光子的CPO技术是指把硅光模块和CMOS芯片用高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CPO 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-04-29 11:28:00
  • 让我用硅光模块,是不是想拿我做小白鼠?
  • 根据Intel的硅光子产业发展规划,硅光模块产业已经进入快速发展期。2022年,硅光子技术在每秒峰值速度、能耗、成本方面将全面超越传统光模块。这听起来很潮,够酷,2022年KPI亮点说不定就是它了。但不少人仍抱着怀疑的态度:硅光模块能用了吗?现在市场推广使用硅光模块,是不是把我当小白鼠?其实从2016年开始,北美两大行业巨头先遣队已经先自用了几百万只硅光模块。据市场研究机构Yole预测,到2025年,硅光模块将达到36.7亿美元,占整个光模块市场的35%,供应份额势必大幅提升,相应市场规模可期。数据来源:LightCounting何为硅光模块?传统光模块主要采用高速电路硅芯片、光学组件、II...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-02-25 14:42:00
  • QSFP28ZR4,100G长距离DCI的最佳选择
  • 随着100G以太网的发展成为趋势,对100G光模块的需求在增加,如今100G光模块在网络建设成本中所占的比重很大。在100G80kmDCI领域涌现出三种解决方案,分别是100G相干、100GPAM4DWDM和100GQSFP28ZR4。在上篇文章《100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术》中,我们已经介绍过100G相干、100GPAM4DWDM的优劣,本文为大家介绍100GQSFP28ZR4光模块,并与前两项对比,探讨为什么QSFP28ZR4是100G长距离DCI的最佳选择。100GQSFP28ZR4介绍100GQSFP28ZR4光模块用于数据中心的交换机,路由器,传输设备等之间连接,并...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G模块 相干 PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-11 13:38:00
  • PAM4愿景下的光网络何处去
  • PAM4愿景下的光网络何处去现在是必须查证一下这个问题的根源了……自从引入PAM4调制特别是100GPAM4的概念后,光网络的模型开始变得不稳定。几乎全部业内的人士都投身于100GPAM4事业,从芯片到模块再到设备。每一年人们都在宣称自己取得了重大进步。进步归进步,现实还是很骨感,让我们从头道来。从100G到200G的技术演进路径原本是很清晰的。200G的特殊性在于其处于NRZ调制到PAM4高阶调制的分水岭之上,搞清楚200G技术原委对于科研人员、架构师和工程师原本非常重要。但聪明的公司很快发现400G将比200G有更大的成本优势和应用价值,并且4×100GPAM4在生态链角度更是易于构成门...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-26 14:59:00
  • 高速数据传输中的高度集成硅光引擎
  • 随着互联网3.0的兴起,带宽需求呈指数增长,将推动针对云数据和电信提供商数据移动互连的不断创新和部署。因此,在未来十年中,高度集成的硅光子平台解决方案有望成为云数据和电信市场的关键支持技术。高度集成的硅光子平台对基础设施业务意味着什么?随着速率的不断提高,光纤将取代铜缆成为云数据中心内部主要传输介质。硅光子技术的发展,可以补充数据中心互连中的高速CMOS技术,加速这一转变。硅光子解决方案已经成功地在100G云数据中心内部署,可以与传统的“芯片和线缆”分离解决方案竞争。预计硅光子将随着云提供商过渡到下一个400G比特率时获得市场份额。集成的硅光子平台解决方案在波特率不断提高的情况下,具有优于传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 引擎 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-05 10:43:00
  • 800G相干与PAM4光模块设想架构
  • 随着400G光模块的投入使用,数据中心的互连也逐渐向800G以太网发展,800G以太网将成为继400G网络之后的又一大热点。但是,800G以太网是全新的技术,依据现有规范,已出现基于相干和PAM4技术的设想架构,正处于测试和完善阶段,其大规模的部署还有很长一段路要走。800G以太网和光模块标准目前,IEEE还没有制定800G以太网的标准,但以太网技术联盟(ETC)已经在2020年4月制定了用于800G以太网的800GBASE-R规范。ETC宣称该规范尽可能地利用400GbE的标准来建立一个800GbEMAC和PCS规范,并降低用户在以太网端口上实现多速率的成本。800GBASE-R规范采用的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-10-23 11:44:00
  • 硅光技术在相干模块中的应用前瞻
  • 1965年英特尔创始人之一戈登.摩尔发表了一个著名的论断:当价格保持不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目大约每隔18~24个月增长一倍,性能也将提升一倍,这便是举世闻名的摩尔定律。?图片来源自网络然而到了50年后的现在,该路线走到了终点。摩尔定律在更高的数据传输要求前已不再适用,随着晶体管体积越来越小,电布线的解决方案有其自身极限——提高传输速度时,耗电量会急剧增加,传输距离变得非常短,同时也会遇到信号延迟变大、传输带宽小、信号间串扰大的问题。铜电路达到了物理瓶颈,止步于50Gb/s的传输极限。随着速率的提升尤其是400G时代的到来,板上集成面临的挑战加剧,信号完整性和功耗等问题常常让工程...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-26 17:48:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: